This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2200:在 TPS65988/65987中、我们建议客户在 VBUSx 上添加 TVS 二极管、我们是否可以建议客户使用 TVS2200替换其原始器件?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS2200, TPS65988, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829086/tvs2200-in-tps65988-65987-we-suggest-customer-to-add-tvs-diode-on-vbusx-could-we-suggest-customer-to-replace-their-original-part-instead-by-tvs2200

器件型号:TVS2200
主题中讨论的其他器件: TPS65988TVS0500

您好、先生、

作为标题、客户使用的是具有令人惊叹的微电子电视"AZ2015-01H"的原始器件、我们是否可以用 TVS2200替代它?

请帮我们审核并分享一些意见。

您可以在他们的网站 上找到他们的数据表:http://www.amazingic.com/english/01_products/AZ2015-01H

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用 TVS2200、借助平缓钳位、它将能够将 Vbus 上的电压钳位到 TPS65988的安全电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的确认、但他们的原始 TVS 器件"AZ2015-01H"如何满足我们的 TPS65988 TVS 要求?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会将其提交给拥有 TPS65988的团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    TVS2200和 AZ2015-01H 是不同系统架构中使用的不同器件。 AZ2015-01H 的击穿电压为6V - 9V、而 TVS2200的击穿电压为24.6V - 27.6V。

    VBUS 上预期的最大电压是多少? 它是否大于20V? 如果超过 AZ2015-01H、则不起作用。 如果预期电压仅为5V、则与 AZ2015-01H 相比、TVS2200不是最佳器件、您应该建议使用 TVS0500