This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:电路板的标称值是1.0V 还是1.1V?

Guru**** 2431080 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830202/dp83869hm-does-the-board-use-1-0v-or-1-1v-nominally

器件型号:DP83869HM

团队、  

我想知道我是否可以了解 DP83869HM
数据表中列出了 VPP1P1的全部内容、但在三种电源配置中、首次列出了 VPP1P0。
示例原理图还列出了 VPP1P0。

电路板是否使用1.0V 或1.1V 标称值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    引脚名称应为 VDDA1P1、我们将在数据表中对其进行修复。 此引脚的建议典型电压为1.1V。

    此致

    Aniruddha