This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:IO 链路

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839136/tiol111-io-link

器件型号:TIOL111

我希望在我的设计中使用 TIOL111。 我想在 PCB 内部推导 L+和 L-、而只想在外部推导 CQ。  我是否可以这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我没有看到这个想法有什么问题。 只需注意、当器件正在发送时、CQ 输出将跟踪 L+、而在接收时、L+电压会对接收器输入阈值产生一些影响。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。 所以我只能期待 CQ 线,对吧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。  您的系统只能接收 CQ 线路;只要能够以某种方式生成 L+/L-、它就不需要从外部提供。

    但是、如果 L-未连接到提供 CQ 的系统、则应注意该系统接地端和 L-之间的电势差、因为这可能会导致 CQ 上的电压明显变化。

    此致、
    最大