This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:我们是否可以有符合汽车等级的 I2C/SPI 转 UART 芯片?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D-Q1, TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839371/tca9555-may-we-have-i2c-spi-to-uart-chip-that-meet-automotive-rating

器件型号:TCA9555
主题中讨论的其他器件:TL16C752D-Q1TCA9539-Q1

你(们)好,先生  

我们是否可以拥有符合汽车等级的 I2C/SPI 转 UART 芯片?

                      令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    遗憾的是、我不知道这方面的专用芯片、不过如果您可以接受支持并行接口的符合汽车标准的 UART、则可以考虑使用 TL16C752D-Q1。  (或者、如果您需要 I2C 接口、您可以将此器件与 TCA9539-Q1等 GPIO 扩展器配对、然后该扩展器可用于连接 UART 的并行侧。)

    此致、
    最大