This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:如何进行寄存器配置

Guru**** 2815645 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839372/tca6424a-how-to-do-register-configuration

器件型号:TCA6424A

你(们)好

TCA6424A 相应开发板的 SDK 代码是单芯片平台、Linux 下没有驱动程序;
2、在 TCA6424A 寄存器配置中、我看到这个.h 文件有十几个、但 c 文件只写几行、可以提供寄存器的详细配置过程以及为什么进行这种配置、

如果我们想实现某个功能、您需要注意哪些方面?

在 Linux 服务器上编译的具有 Qualcomm 处理器的 Linux 平台

谢谢你

BRS

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    您可以在 TCA6424A 的数据表的第8.4节中查看有关如何对其进行编程的详细信息。  您将启动一个带有"开始"条件的交易、之后是一个写入命令到相应地址、指定一个"命令字节"(基本上是一个内部寄存器地址-请参阅数据表中的表4以了解一个列表)。  然后、对于"写入"操作、您可以在命令字节之后立即继续进行另一个字节传输。  对于"读取"操作、您将使用 R/W 位设置为1的新事务重新指定从器件地址。  在查看数据表的这一部分后、请告诉我这是否仍然不清楚。

    此致、
    最大