This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:关断电压的最小/最大规格

Guru**** 2763395 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829885/pca9306-min-max-specification-for-switch-off-voltage

器件型号:PCA9306

您好!  

我的客户对 PCA9306有疑问。
从其他 E2E 帖子中可以看到、该器件充当无源开关、当任一引脚高于 VREF1–大约0.5V 时、该开关会关闭。
然后、他们请求我指定此类阈值电压 VREF1的最小值和最大值–大约0.5V。 这是不可能的?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oba、

    "从其他 E2E 博文中、我了解到该器件用作无源开关、当任一引脚高于 VREF1–大约0.5V 时、该开关会关闭。"

    正确、但接近0.6V、商业数据表在第8.1.1节中提到了这一点、它还在第9.2.1节中在表的最小部分中对此进行了提示。

    "然后、他们请求我指定此类阈值电压 VREF1的最小值和最大值–大约0.5V。 这是不可能的吗?"

    我们不在数据表中指定它、因为它未定义为我们测试的电气特性。 指定最小值和最大值意味着我们会筛选阈值电压(我们不会这样做)。

    -Bobby