This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:如何连接未使用的引脚与放大器;TVS 选择

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830116/trs3232e-q1-how-to-connect-the-unused-pins-tvs-selection

器件型号:TRS3232E-Q1

尊敬的团队:

如果我不使用 RIN1、ROUT1、DIN1和 DOUT1引脚、 我应该如何处理、浮动或连接到 GND?

关于 接口器件的 TVS 保护。 DOUT2和 RIN2、DOUT2这两个引脚需要将电压钳位到13.2V、而 RIN2需要将电压钳位到25V。 是这样吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    您对 TVS 选择正确。 有关更多详细信息、您可以参阅此博客:

    未使用的 DIN 端口应拉高或拉低。 未使用的 DOUT、RIN 或 ROUT 端口可保持断开状态(悬空)。

    此致、

    最大