This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:使用 tusb8041时是否需要编写程序

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838547/tusb8041-do-i-need-write-a-program-when-i-use-tusb8041

器件型号:TUSB8041

您好!

老师、我想问一些问题、我想制造 一个具有7个端口的 USB 集线器。 如果我使用 TUSB 8041、我是否需要编写程序?  

我希望老师能提供一些帮助,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要创建7端口、您需要级联两个 TUSB8041。 您是否希望打造 USB3 7端口集线器?  此类应用无需编程。 EERPOM 可用于通过 I2C 模式在每个集线器中启用数据表中列出的附加功能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我将设计电路。 如果我有其他问题、可能需要教师的帮助。