Other Parts Discussed in Thread: TDP142, HD3SS214
主题中讨论的其他器件: HD3SS214
尊敬的所有人:
我想问两个有关 TDP142 IC 配置的问题。
我不想将 AUX 信号从拉电流至 TDP142 IC 或从 HD3SS214 IC 连接至 TDP142 IC、因此我要做的是拉高 SNOOPENZ (通过10K 欧姆)。 当 TDP142针对 GPIO 模式启用(I2C_EN ="0")时、SNOOPENZ 引脚可用于禁用 AUX 侦听。 当 SNOOPENZ 引脚为高电平时、AUX 监测功能将被禁用、并且所有四条 DisplayPort 信道都将处于活动状态。" 在数据表中的这一句之后、这是否意味着当我拉高 SNOOPENZ 引脚时、我可以断开 AUX (N/P)引脚的连接?