This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:TDP142和 TDP158的测试数据

Guru**** 2942830 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142, TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830175/tdp142-test-data-for-tdp142-and-tdp158

器件型号:TDP142
主题中讨论的其他器件: TDP158

我将 TDP142用于 DP 扩展电缆、将 TDP158用于 HDMI 扩展电缆。 这两个转接驱动器可以将材料导线中的信号扩展多少米? 是否有更长的测试数据或报告? 请提供准确的数据或报告以供设计参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peggie

    很难指定最大电缆长度、因为电缆损耗会随电缆规格和电缆质量的不同而变化。 即使使用转接驱动器/重定时器、20m 也处于 HDMI 2.0支持的最大范围。 对于 DP142、它在4.05G 奈奎斯特频率下可支持的最大均衡为14dB。  

    谢谢

    David