This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:工作温度

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, SN65DSI86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829480/sn65dsi86-q1-operating-temperature

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

您好!

美好的一天!

我想确认  SN65DSI86-Q1的工作温度。 我在 SN65DSI86的产品文件夹中看到 、SN65DSI86-Q1是推荐的可选器件、其温度范围为 –40°C 至+125°C



但是 、在 SN65DSI86-Q1的数据表中、 工作温度 范围为 –40°C 至+85°C  




如果您能确认此信息、我们将不胜感激。 期待您的回应。  

祝你度过美好的一天!


此致、

Cedrick




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick

    感谢您指出这一点、需要更新数据表。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。  

    这是否意味着 SN65DSI86-Q1的正确工作温度范围为  –40°C 至+125°C?  

    如果是、是否有任何其他参数会受到影响?  

    感谢您的支持。 祝你度过美好的一天!


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick

    对我之前的回复表示歉意。 我回去更详细地看了一下。 该器件实际上为-40至85C。 因此数据表是正确的、我们需要更新网站信息。

    谢谢

    David