This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:在外部稳压电容器短路的情况下、器件将如何反应?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839095/tic12400-q1-how-is-the-device-going-to-react-in-case-of-external-regulation-capacitors-short-circuit

器件型号:TIC12400-Q1

E2E、  

 

在电容器短路的情况下、TIC12400-Q1器件将如何反应?

我想说、如果电容器短路、内部稳压器和电压会受到影响、因此 MSDI 将无法再正常工作。

 

您能否确认并详细阐述此案例?  

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    外部稳压电容器是器件的3个内部稳压器的去耦电容器、用于稳定电压输出。

        电容器短路的情况下、TIC12400-Q1器件将关闭。  当器件关断时、如果 VS 电压降至低于 VPOR_F、寄存器内容将丢失

    要 重新打开器件、必须将 VS 电压升高回高于 VPOR_R ( 数据表的器件初始化部分中的详细信息)

    请参阅以下数据表、了解有关此方面的详细信息:

    谢谢

    Saminah