This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE801:交流耦合电容器的类型。

Guru**** 2929440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111, SN75LVPE801, DS80PCI102, DS80PCI800, DS160PR410, DS80PCI402, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838626/sn75lvpe801-the-type-of-ac-coupling-capacitor

器件型号:SN75LVPE801
主题中讨论的其他器件:DS125BR111DS80PCI102DS80PCI800DS160PR410DS80PCI402DS80PCI810

高介电常数类型:B/X5R、R/X7R。
温度补偿类型:CH、COG。
请告诉我数据表中描述的0.1u、0.22u、0.47u 的类型和大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于交流耦合和器件去耦、我们使用 X5R 或 X7R 电介质、通用陶瓷电容器将在整个工业温度范围内正常工作。

    我通常建议使用尺寸较小的电容器、以通过阻抗控制减少 PCB 布局问题。  对于该器件、我建议使用0402尺寸的电容器或更小的电容器。

    我建议仅将 SN75LVPE801用于 SATA 应用。  有关 PCIe 应用、请查看 DS80PCI102或 DS125BR111。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我了解电容器类型。
    与 PCIe 第2代和第3代配合使用。
    由于通道很多、因此考虑到价格、我想使用 SN75LVPE801。 
    软件设置也很麻烦。
    SN75LVPE801 NG?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于更多通道、我们有 DS80PCI402、DS80PCI800或 DS80PCI810。  还有一个4通道器件 DS160PR410。

    所有这些器件均可在加电时配置引脚设置或 EEPROM 下载。

    某些新的 PCIe 系统将无法检测 LVPE801器件。

    此致、

    Lee