This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31-EP:器件到器件和栅极到栅极偏斜。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C31-EP, AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828460/am26c31-ep-part-to-part-and-gate-to-gate-skew

器件型号:AM26C31-EP
主题中讨论的其他器件: AM26C31DS26C31T

当器件处于相同的工作温度和电压时、器件间传播延迟的差异是多少?  器件间和栅极至栅极偏斜上是否有数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我们的专家目前已到星期一不在办公室,因此我将提及他。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    在样本大小为31的情况下、传播延迟的最差标准偏差为0.075ns、偏斜为32ps。  这些数据是同一通道的不同器件之间的数据。   

    通道间的差异要大于器件间的差异。  计算31个单位的所有通道的标准偏差;

    传播延迟: 0.16ns

    偏斜: 60ps

    基尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很小的样本大小。  当 典型延迟指定为7ns 且最大延迟为12ns 时、传播延迟的标准偏差只是部件间的75ps 似乎不正确。  我也不会期望通道比部分通道差。  我希望裸片(单个器件)上的所有通道都接近、裸片到裸片(器件到器件)的变化会更大。  您能否解释一下为什么通道间比部件间差、以及为什么标准偏差比规格小?

    我还在为 AM26C31-EP 寻找 IBIS 模型、以在 PWB 上实现信号完整性。  您能否提供该模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    这是一种旧设计(20世纪80年代后期)、我们没有太多有关设计或特性数据的信息。   我会推测、每个 通道的内部金属布线和引线键合不完全相同、从而导致小幅变化。   晶圆上的过程控制相当严格。   可能存在更多的批次差异、但我们没有相关数据。

    我们没有适用于 AM26C31的 IBIS 模型、该模型来源于 TI。   我们有一个 DS26C31模型、该模型是2011年美国国家半导体公司收购后 TI 获得的。  它们彼此相当接近、但时序规格不完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到 DS26C31的 IBIS 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何可用模型均可在 TI.com 上设计和开发选项卡的产品文件夹中找到:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    我们还提供此链接、以查找所有产品的所有型号:

    www.ti.com/.../midlevel.tsp