This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:辅助不工作

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828373/hd3ss214-auxiliary-does-not-work

器件型号:HD3SS214
主题中讨论的其他器件:TDP142

尊敬的所有人:

我使用开关 HD3SS214和转接驱动器 TDP142 IC 设计和制造了一个名为1.4显示端口2x2开关的 PCB 板。 当我测试 PCB 板时、我发现我的显示器仅检测 到来自源的全高清信号、但显示器无法检测到8K 信号。 我在两个 IC 数据表中都将电路板配置为指令。 AUX 按照高速信号路由进行路由。 AUX 信号的配置如下图所示:

我想知道、无论我是在上述配置中犯错、还是在配置正确的情况下、PCB 布局中是否出错?

我期待收到你的回复。

谢谢、此致、

Buu VO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youn 意味着4k2k 60Hz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的显示器(Dell UltraSharp 32 8K 显示器:UP3218K) 无法检测来自源的 AUX 720MHz 信号。 该信号通知监护仪、将有一个8K 30Hz 的信号从 Source (源)传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS214 AUX 仅支持500MHz。