This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:DS100DF410无法通过 PRBS9测试

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829132/ds100df410-ds100df410-cannot-pass-the-prbs9-test

器件型号:DS100DF410

大家好、

我的客户 现在正在使用 DS100DF410器件。 但无法通过 PRBS9测试 、尽管 我们绕过了 CDR。 您对如何 改进 它有什么想法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这是否与我们通过直接电子邮件与之对应的案例相同? 根据我之前的消息、客户应确保在为 EQ 设置配置通道寄存器时将重定时器置于 CDR 复位状态、然后在配置完成后释放 CDR 复位。

    遗憾的是、当 CDR 未锁定时、重定时器 EOM 功能不起作用。 但是、如果客户下游 ASIC 串行器/解串器具有眼图测量功能、则可以扫描重定时器 CTLE 升压设置以及 Tx VOD 和去加重、并使用可在 ASIC 输入端产生最佳眼图张开度的设置。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    在不同的情况下、我们对  器件是否有一定的经验可以通过 PRBS9? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    谢谢。 目前、客户遵循了我们 的指导原则、仍然遇到问题。 我不确定该器件是否可用于 PRBS9。 我们有 经验吗?  我们仍然找不到 理由。 请随时分享您的想法。 谢谢。    

    {0xff、0x04}、   //更改频道

    {0x00、0x04}、 //重置通道 寄存器

    {0x0a、0x5c}、 // 重置 CDR

    ……μ A

    {0x09、0x20}、//绕过 CDR

                     ……μ A

    {0x0a、0x50} // 发布 CDR

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们是否可以使用 内部 PRBS9 发生器 来检查 它? 首先、我想确保我们能够支持 PRBS9。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    首先、我可以向您保证、TI 重定时器和 PRBS9模式没有互操作性问题。 我们在多个验证测试中广泛使用了此测试模式。

    客户启用 CDR 旁路的例程不完整。 请参阅下面的校正例程、其中缺少写入操作。

    0xFF、0x04}、   //更改通道

    {0x00、0x04}、 //重置通道 寄存器

    {0x0a、0x5c}、 // 重置 CDR

    {0x09、0x20}、// PFD 覆盖启用

    {0x1E、 0x01}、//启用 CDR 旁路原始数据模式

    {0x3F、 0x80}、//禁用快速 CAP 重新搜索

    {0x0a、0x50} // 释放 CDR 复位

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师