This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820EVM:GUI 显示"未检测到 USB2ANY 接口"

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839020/ds280br820evm-gui-shows-there-are-no-usb2any-interfaces-detected

器件型号:DS280BR820EVM
主题中讨论的其他器件:DS280BR810USB2ANY

您好!

我正在努力启动并运行 DS280BR8x0EVM (安装了 DS280BR810器件)、每次打开 GUI 时、我都会收到警告"未检测到 USB2ANY 接口"。

现在、我向 EVM 提供3.3V 电压、并按照用户指南中所述的相同跳线配置进行操作。 就软件而言、我安装了 SNLC055、然后运行了 DS280BR810的更新程序。 安装过程似乎很顺利、没有收到错误。 安装完成后,我重新启动了计算机。

我已经执行的其他调试步骤包括尝试在计算机上使用几条不同的 USB 电缆和 USB 端口。 我还确保在打开 GUI 之前插入器件。

如果您能够提供有关连接 GUI 的任何帮助或指导、我们将不胜感激。

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过安装 USB2ANY 软件并更新固件来解决此问题。 在用户指南的更新版本中、最好提及此步骤。

    谢谢!
    Paul