This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300A:使用 Vpower 引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838680/tpd8s300a-vpower-pin-use

器件型号:TPD8S300A

您好:

我有关于 TPD8S300A 的一些问题、请回答:

1、未上电时芯片 Vpower 引脚3.3V 是否会受到保护?

2.如果从 VBUS 充电3.3V、芯片是否会受到保护?

电路通道是否在无电源的情况下受阻?是否会影响后端电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPD8S300A 必须由3.3V 电源供电。 内部 FET 将在没有电源时关闭。

    2、TPD8S300A 不能由 VBUS 供电、必须由3.3V 电源轨供电

    3、是的、当 TPD8S300A 上的3.3V 电压不能通电时、CC 线路 FET 将关断。

    谢谢、
    Eric