This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:PCI2050与 PCI2060

Guru**** 2552580 points
Other Parts Discussed in Thread: PCI2050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838765/pci2050b-pci2050-vs-pci2060

器件型号:PCI2050B

PCI2050B 是否可以替换 PCI2060 (257引脚封装)? 这两个器件之间有哪些不同的特性?

以下是我看到的引脚差异:

C1 (SEC_ASYNC_CLK)

C4 (SEC_ASYNC_SEL)

D18 (SEC_ASYNC_RATE)

J17 (S_VIO)

L19 (P_VIO)

W18 (GND)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    主要区别在于 PCI2060提供了更多的次级时钟选项、这些选项利用 SEC_ASYNC_CLK、SEC_ASYNC_SEL、SEC_ASYNC_RATE 和 MASK_IN 输入。    如果系统使用这些 PCI2060引脚、则不能插入 PCI2050B。

    PCI2050B 还具有现有 PCI2060系统可能无法满足的特定 P_VCCP 和 S_VCCP 引脚的电源序列要求、因此 PCI2050B 不是直接直接直接直接直接替换。

    此致、

    Davor