This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:偏置电阻器的额定功率(TD+/- 49.9欧姆)

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828705/dp83848i-power-rating-of-bias-resistor-49-9ohm-of-td--

器件型号:DP83848I

各位专家:

我想计算 Td 引脚偏置电阻器49.9欧姆的功耗。 因此、我想了解以下应用手册。
http://www.ti.com/lit/an/snla089b/snla089b.pdf

应用手册 P6中的表3、我想 TCT 是一个流经 VDD (+3.3V)至偏置电阻(49.9 Ω)的电流。 我的理解是否正确? 如果是、它应该使用1/4W 电阻器、对吧?

[示例]
最坏的情况;
ICT = 61.55mA、Rbias = 49.9 Ω、
Pdiss = ICT^2 * Rbias = 189mW


此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi、

    有关 MDI 连接、请参阅数据表的图7.2。 CT 电流不一定会流经终端电阻器。

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi、

    我没有听到你的声音。 我假设您能够解决您的问题。 我将继续并关闭该线程。

    如果您需要进一步的支持、请打开一个新的主题。

    此致、

    Hung Nguyen