This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:DS90UB93/DS90UB934的支持应用

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838688/ds90ub933-q1-support-application-for-ds90ub933-ds90ub934

器件型号:DS90UB933-Q1

你(们)好

我们在调试 TI FPD link Ser+Deser 解决方案时遇到问题、可能需要您的帮助来解决。

A.环境设置:

  图像格式:YUV422

  像素解决方案:1080*1920

  ISP 提供的 PCLK 输出:100MHz

  FPD 串行:DS90UB933

  FPD 设计:  DS90UB934

  6.电缆:12V POC 同轴电缆

 

B.现象描述:

  ISP 可将 HS/VS/PCLk 输出到 DS90UB933

   DS90UB934的高电平导通和锁定、这意味着电缆上存在有效链路、对吧?

  3.oen/OSS_SEL/PDB 在 DS90UB934的寄存器中设置为高电平。

 

C.问题说明

  但 PCLK 和 DS90UB934上的 Data[0:7]上没有信号。

 

d.我们需要的帮助

  1.分析和测试建议以找出问题的根本原因。

  2.根据第  A 部分的环境设置给出的建议寄存器设置示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    锁定并不意味着 933中有传入数据。

    调试步骤:

    1) 1)仔细检查两侧(933和934)的 Mode 引脚设置。 确保模式匹配。

    2) 2)测量摄像头侧的振荡器输出、并确保其正确连接到成像仪、以及933 (每 d/s)

    3) 3)测量是否存在数据、并在 Vsync、Hsync 和 CLK + 1数据通道处纠正传入933的数据。