This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:端口7上发生数据错误。

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828205/sn65lvcp408-a-data-error-occurs-on-port-7

器件型号:SN65LVCP408

我们的公司正经历同样的症状、并且遇到了问题。
当输入端口选择1和输入端口选择2设置为完全相同的内容并且切换 SWT 时、不应更改连接点、但端口7发生数据错误。 端口0-6没有问题。
无论使用 SWT 引脚切换硬件还是使用 I2C 切换软件、都会出现同样的问题。
您能获得任何技术信息或解决方案吗?
我认为这是此器件的潜在问题、而不是个别缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    唯一的解决方案是在不尝试使用 SWT 的情况下对其他端口0-6进行重新编程。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    由于这是一篇使用翻译的文章、如果有不恰当的语言、我会很抱歉。

    我将其与视频路由开关配合使用。

    SWT 终端对于在第7条线路上进行切换是必不可少的、但我遇到了问题。

    是否有发布改进版本的计划?

    此致、

    Naokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前没有发布新 版本以更改 SWT 性能的计划。  

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实在太糟糕了。
    很抱歉我无法解决这个问题。
    谢谢你。