This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:高空闲电流

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838771/max3232-high-idle-current

器件型号:MAX3232

大家好、

我的一位客户有以下问题:

"我使用的是带5V 电源的 MAX3232。 空闲时消耗大量功率(约2mA)。 我在数据表中找不到如何降低电流。"

是否有一个常见的错误可能是导致这种情况的原因?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

     器件的负载条件是什么? 是否可以检查 V+、V-的波形? (V+应保持在5.4V 左右、V-大约为-5.4V。) 另一个实验是尝试 将器件连接 到已建立的电源、而不 是使用器件斜升电源。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    他们测量:
    VDD=4.8V
    V+=7,2V (PIN2)
    V-=-5.4V (引脚6)
    他们正在进一步调查,并将提供更多信息。

    V+看起来过高。 有什么想法吗?

    这是它们的原理图:



    谢谢、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    此 C1=C2=C3=C4=0.1uF 设置应与 Vcc=3.3V 配合使用。 对于5V 电源、 建议使用不同的值。

    此外、在您的设置中、V+引脚的电压纹波 可能 很高。 您能否检查7.2V 是峰值还是平均值? 您可以参阅此应用手册以了解一些详细信息。

    e2e.ti.com/.../how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao