This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:电缆侧 I/O 引脚(A 和 B)的电容负载。

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830075/sn65hvd3088e-capacitative-loading-of-cable-side-i-o-pins-a-and-b

器件型号:SN65HVD3088E

为了过滤 SN65HVD3088E 上接收到的信号、我已经将 A 和 B 引脚分流、并将100pF 电容器接地。

这是可以接受的、数据表没有明确说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、这是可以接受的。  由于所用布线的寄生电容、RS-485网络通常会受到更高的容性负载、这种电容可能很长。  在某个特定点、低通效应将限制传输线路的带宽(从而限制可实现的最大数据速率)、但我不会预计100pF 会导致严重的性能下降。  您可以检查 A/B 信号波形、以确保它们不会"滚动"太多、并且能够在合理的时间内达到其满量程振幅、以验证此应用中没有问题。

    此致、
    最大