This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91C176:在一条 LVDS 总线上、我们可以使用多少个 DS91C176点?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91C176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829744/ds91c176-how-many-ds91c176-points-can-we-use-in-one-lvds-bus

器件型号:DS91C176

尊敬的团队:

我的客户在 LVDS 总线上使用 DS91C176、当他们在 LVDS 总线上使用五个 DS91C176时、5号 DS91C176处的 V_AB 波形显示 了较大的上升时间、 这可能是由多点引入的较大 CL 引起的。

那么、我想知道在一条 LVDS 总线上可以使用多少 DS91C176点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LVDS 总线专为点对点操作而设计-一个驱动器和一个接收器。  在 LVDS 总线上放置多个器件通常会导致器件和互连的附加电容的上升/下降时间更长。  在许多情况下、只要速度较低、较长的上升时间就不是问题。  

    总线上的最大可能总线速度与 LVDS I/O 的数量之间通常有直接关系。   向总线添加 LVDS 器件将降低总线上的最大可能速度。

    MLVDS 类似于 LVDS、专为多器件互连而设计。  这些互连可以在单个总线上具有十多个 MLVDS 器件。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢你的答复。

    "在单路总线上使用超过12个 MLVDS 器件"是指特定数量的器件?


    MLVDS 标准图示 MLVDS 总线在单根总线上最多支持32个 MLVDS 器件。 那么、我们能否添加32个将 DS91C176用作单总线上驱动器或接收器的器件?

    此致

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我们认为 、较大的上升时间问题来自不匹配的阻抗。 我们需要查看它们的 PCB 布局并对阻抗匹配状态进行一些仿真。但我们没有焊盘许可证。

    您能否帮助回顾其 PCB 布局并进行仿真实验以分析其布局的阻抗匹配状态? 我会将他们的 PCB 布局发送到您的电子邮件。

    谢谢!

    此致

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    我将查看 PCB。  

    是的、最多可以使用32个器件、但  由于阻抗匹配和数据速率要求、可能难以实现。

    此致、

    Lee