This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928QEVM:启动评估板

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827751/ds90ub928qevm-bringup-the-evaluation-board

器件型号:DS90UB928QEVM

大家好、

我已通过 FPD-Link III 将 DS90UB929Q-Q1 EVM 连接到 DS90UB928QEVM。

我已将 HDMI 输入连接到 DS90UB929Q-Q1 EVM、并将3个通道的 LVDS (OpenLDI)显示屏连接到 DS90UB928QEVM。 此拓扑可由 Analog LaunchPad 软件识别、并可访问这些寄存器。 此外、还会检测到 HDMI 输入。

但是,显示屏不工作(我看不到图像)。

由于 DS90UB928QEVM 没有更新的用户手册,因此我无法判断是否应配置任何配置/跳线/开关。

所以:

  1. 将 FPD-Link 隧道连接到 LVDS 接头(J5“TX_OUT”)的电路板配置是什么?
  2. 是否有任何必须执行的额外配置来将 HDMI 连接到 DS90UB929Q-Q1EVM 中的 FPD-Link?

 

请提供建议。

提前感谢您的参与、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    EDID 信息被配置为告诉 HDMI 源显示分辨率是多少? 您是否已在 HDMI 源上验证检测到正确的分辨率?  

    此外、对于3通道 LVDS 输出、您需要通过设置寄存器0x22[2]= 1在928上选择18位颜色

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    这里有任何反馈吗? 是否通过设置0x22[2]= 1来解决此问题?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey、

    我们正在进行检查、并将很快向您提供建议、感谢您的意见。

    此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    如果可能、我想解决这个问题。 如果需要其他信息、您能告诉我吗?

    谢谢、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey、

    你可以关闭这个线程、如果我有一些新的东西、我将打开一 个新线程、作为 '+Ask a related question'

    非常感谢。

    此致、

    Shai