This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:ALP 连接

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838918/ds90ub954-q1-alp-connection

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

大家好、

我们遇到了无法连接到 ALP 创建的板的问题。

我们希望使用 USB2ANY 通过 ALP 控制原型板上的954。

首先、我确认可以访问 EVM 954。

但是、 我们无法访问 电路板上的954。

它在 ALP 上显示为未知的 FPD-link 解串器。

EVM 和电路板之间有两种差异。

电路板上的954 ID 不是默认值。

   我认为、即使更改了 ID、也应识别该器件。

  正确吗?

954 I2C 不是直接通过 MCU 实现的。

   954 <=I2C=>MCU <=I2C=>USB2ANY

  如果 I2C 以这种方式进行中继、是否可能无法识别 DES?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki、您好!

    1) 1)是、应识别新 ID。

    2) 2)您不能以这种方式工作。 USB2ANY 必须直接连接到954 I2C 总线。 在通信期间、不允许其他 MCU 处于活动状态。