This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:CML 和 LVPECL 之间的接口

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838675/ds64br111-interface-between-cml-and-lvpecl

器件型号:DS64BR111

您好!

我们将在光纤通道应用中使用 DS64BR111。

问题1:

一些接收到的通道将具有 LVPECL。 我是否需要外部端接才能适应 CML 输入?

问题2:

此外、在 CML 输出端、另一端将有 LVPECL 输入 我是否应通过外部端接来驱动该输入?

问题3:

应用将处于恶劣环境中、您是否建议在输入和输出端放置共模扼流圈?

问题3:

我是否需要在输出端放置串联电阻器以实现阻抗匹配?

BR Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    Q1: DS64BR111的输入确实需要交流耦合来将 LVPECL 信号共模电压与 DS64BR111共模输入偏置隔离。  除了交流耦合、不需要额外的端接。

    Q2:DS64BR111的输出无需外部端接即可驱动该负载。  它们将需要交流耦合、因为 DS64BR111输出共模电压与 LVPECL 输入电压要求不兼容。

    Q3: 我已经看到在极端汽车环境中使用了共模扼流圈。  在企业计算应用程序中使用扼流圈并不常见。  我建议使用非常高的带宽扼流圈、因为 DS64BR111输出确实具有相对较快的转换时间。

    Q3:我不希望看到串联电阻器用于阻抗匹配。  DS64BR111上的内部终端设计为与100欧姆差分信号配合使用。

    高达8G 的光纤通道采用8b10b 编码、因此我在接口一侧看不到任何交流耦合问题。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    非常感谢您的回答。 他们解决了我的问题。

    BR Mikael