This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TIDA-01515修改

Guru**** 2562940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS563200, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827776/tps65988-tida-01515-modifcations

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS563200BQ25703A

大家好、我正在与对 TIDA-01515感兴趣的客户合作。 该参考设计指定了45W 的最大输出功率。 可以对其进行修改以支持60W 输出功率吗? 如果是、您能否提供有关如何修改设计的输入?

谢谢、

Ishraq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishraq、

    可以、此设计可修改为支持60W。 通过使用 TPS6598x 应用自定义工具、拉电流功能可从20V/2.25A 更改为20V/3A。 但是、所选的电池也必须能够支持60W 输出。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这可能是我对 TPS65988的过度关注或误解、但:

    如果 TPS563200只能输出高达7V 的电压、TIDA-01515如何在2.25A 时提供20V 电压(或3A、如果重新配置)。 TPS65988上是否出现我未看到的升压?

    此参考设计能否在3A 时仅提供5V 电压? 如果是、我们是否需要找到 TPS563200的替代器件来提供5V、9V、12V、20V 电压?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、我回答了我自己的问题。

    BQ25703A 是一款降压/升压电池充电器、可处理 USB PD 标准所需的所有输出电压。 降压/升压转换在这里发生。 TPS563200仅适用于符合 BC1.2标准的 PP_HV2。