This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:22h -27h 中值的含义

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837916/sn75dp130-meaning-of-values-in-22h--27h

器件型号:SN75DP130

尊敬的 TI:

我们是否可以知道如何解读偏移= 22h~27h 的值?

我们正在测试转接驱动器、并注意到当 I2C 发生变化时、此处的值会发生变化。

如果我们能够知道这些值的含义、这将有助于我们进行测试。

非常感谢。

此致、

冰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冰

    寄存器0x22h 至0x27h 仅用于 TI 内部数字调试测试。 您无需从0x22h 到0x27h 寄存器的信息来调试问题。

    您的测试有什么问题?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢你。 我计算的0x22h 至0x27h 反映了 DPCD 寄存器设置、因为当我尝试在链接训练关闭时更改值时、它也会更新。

    现在没有问题、但我想知道这可能意味着什么原因、我正在尝试在转接驱动器上为另一个装置复制自动 DPCD 设置。

    对信息的需求仅用于实验目的。

    我希望我能够了解它对我们的实验意味着什么。

    我知道我们是否没有指南。

    非常感谢。

    此致、

    冰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冰

    启用链路训练后、图17中列出了由 DP130监控的 DPCD 寄存器。 您可以使用本地 I2C 寄存器偏移量0x1Ch、0x1Dh、0x1Eh 和0x1Fh 来读取 DPCD 寄存器。 三个寄存器(从1Ch 到1Eh)用作 DPCD 寄存器的地址、另一个寄存器(1Fh)用作要读取/写入的数据。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    目前、我们唯一可用的实用程序是 RW WITERLY、因为本地 I2C 连接到 SMBus。

    遗憾的是、使用该实用程序、我们无法从0x1Ch、0x1Dh、0x1Eh、0x1Fh 读取值、但我们可以读取0x22h~0x27h 中的值。

    我想读取通过自动链接培训引入的值。

    你还有其他建议吗?

    谢谢。

    冰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冰

    如果您有一台 AUX 监视器(如 Unigraf DPRA-400)、则可以使用它来捕获源设备和接收设备之间的 AUX 流量、以读取 DPCD 寄存器内容。 否则、您必须找到读取 DP130 DPCD 寄存器的方法、而不是寄存器0x22h-0x27h 中的值。 寄存器0x22h-0x27h 中的值 仅为 TI 内部数字调试测试。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢 David 提供的信息!