This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:EMI 性能和测试标准?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829200/thvd1500-emi-performance-and-test-standard

器件型号:THVD1500

尊敬的 TI 专家:

我可以知道 THVD1500的 EMI 性能吗? EMI 测试期间遵循了哪些 IEC 标准? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    THVD1500总线引脚达到这些 IEC 标准(测试遵循 IEC 标准)。

    –±8kV IEC 61000-4-2接触放电

    –±10kV IEC 61000-4-2空气间隙放电

    –±2kV IEC 61000-4-4快速瞬变脉冲。

    您还感兴趣什么? 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    感谢您的帮助、您知道 TI 在 EMI 或 EMC 测试中遵循了哪些 IECxx 标准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    TI 遵循的两个标准是:IEC 61000-4-2和 IEC 61000-4-4。

    此致、

    Hao