This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1131EC:您能不能在下面解释有关 EML 激光驱动器的两个问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835807/onet1131ec-can-you-help-explain-below-two-question-about-eml-laser-driver

器件型号:ONET1131EC

大家好、

我对下面的原理图有两个问题、

1.对于 EML TOSA,它有三个二极管,激光二极管用于发出激光;PD 用于检测激光发射功率;另一个二极管的用途是什么?

我看到以下原理图的两个结构是 EML 类型、我们知道 EML 偏置需要负电压;这是否意味着对于图48、我们需要两个用于 EML 偏置和 PD 驱动器的负电压; 对于图49、我们只 需要一个用于偏置的负电压?

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1)。 第三个二极管用于偏置 EML 激光器、以便其发出光。 根据 EML 器件、可以使用不同的电源(5V 或3.3V)。

    2)。 您的理解是正确的。 请注意、这一切取决于 EML 激光器。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    请帮您检查下图上的标记是否 正确?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您认为是正确的。 激光边缘或整个温度范围内、可能存在激光功率稳定性。 PD 反馈用于在这些不同因素下维持功率。

    此致、Nasser