This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210-Q1:激活时 REFCLK 引脚上的电流消耗

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826729/tusb1210-q1-current-consumption-on-refclk-pin-when-active

器件型号:TUSB1210-Q1

大家好、

REFCLK 引脚处于活动状态时会消耗多少电流? 我看到数据表中有一个在高阻态下3uA 的规格、但没有关于其工作状态的规格。  

如果您能提供任何见解、我们将不胜感激。 谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 REFCLK 引脚上的电流? 还是 IIH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我是说、如果一个晶振被连接到 REFCLK 引脚、那么电流会有多大。 如前所述、数据表中有一个规格、但它是针对 REFCLK 何时为 HIZ 的情况、我需要有关 REFCLK 何时处于活动状态的信息。

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    对此进行了任何更新?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.074瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    数据表将该引脚上的泄漏电流指定为3uA、您可以说、当它处于活动状态时、消耗的电流为0.07uA、这几乎比泄漏电流低两个数量级。 您确定是准确的吗? 在工作模式下、70pA 看起来非常小。 请确认、谢谢!

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    对此进行了任何更新? 谢谢!

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.07ua 是测试仪上的真实测试数据、数据表上的数据可能只是仿真数据。