This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:DP83640 100BASE-FX PMD 输入阈值

Guru**** 2523200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838641/dp83640-dp83640-100base-fx-pmd-input-threshold

器件型号:DP83640

大家好、

  E2E 威胁中的威胁。 我想知道 RD+/-引脚的最小和最大阈值是多少? 谢谢。  

"在100Base-FX 模式中、RD+/-引脚设计为接受 LVPECL 电压电平。  信号的标称值为800mV (单端)。  

根据我们器件特性分析的结果、RD+/-引脚应能够适应1.3Vpp - 1.4Vpp (差分)的信令、并具有一定的裕度。 "

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/258086?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83640%20PMD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    最小阈值为200mV 峰间值。

    最大值不应超过最大绝对值