This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:带 HDMI 开关的 USBC 显示屏

Guru**** 2549460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65981, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828972/tps65981-usbc-display-with-hdmi-switch

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件:TPS65987DTPS65987BQ4050

你(们)好

我目前正在处理 PoC、并想检查方框图设计。 电池供电、充电由 USBC 提供。  

这是可行的设计吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurence、

    Type-C PD 部分看起来是正确的。 选择 TPS65981的具体原因是什么? 我推荐使用 TPS65987D、因为我们的参考设计可能会让您从中受益匪浅。 下面是指向它的链接。 此外、您很可能通过 I2C 将 PD 控制器连接到 BQ 器件、其中 PD 控制器是主控制器。 我还随附了一份应用手册、其中介绍了如何使用我们的产品实现这一目标。 希望这有助于回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的响应和有用信息。

    说实话、我之前没有见过 TPS65987、但看一下数据表、它看起来更好。 尤其是当它具有更高功率的内部开关时。 这将节省外部组件的成本。 我想我会获得 EVM、因为它具有我所查看的 DP 扩展。

    我一直在 http://www.ti.com/tool/TIDA-01515上的示例电路工作。 它使用 BQ4050电池电量监测计和平衡器、与您链接的电池略有不同。 我们将进行4节电池设计、因此我们更喜欢使用平衡器。 TPS65987也可以控制 BQ4050吗? 我需要 MCU 知道所有 USBC 事件并能够轮询电池电量、因此我可以让 MCU 作为 i2c 总线上的第二个主器件、但只能与 BQ4050通信。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurence、

    是的、TPS65987也能够控制 BQ4050。

    如果您希望系统上有两个端口(一个拉电流一个灌电流)、TIDA-01515是一个很好的参考设计。 如果您希望系统上只有一个端口同时用作拉电流和灌电流、TIDA-01627是一个很好的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    谢谢、我们不需要像 TIDA-01515这样的双端口设置、而是热衷于 BQ4050。 将从每个位中获取位。

    谢谢