This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:可绕过4B5B 的以太网 PHY

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827995/dp83822hf-ethernet-phy-which-can-bypass-4b5b

器件型号:DP83822HF

各位专家、您好!

我正在寻找能够支持100BASE-FX 的以太网 PHY。 DP83822HF 是一个候选器件。

此外、我更喜欢可以绕过4B5B 转换器的器 件、25Mbps TXD[4.0.0] INOUT/RXD[4.0.0]输出可以直接发送和接收125Mbps FXT/FXR。 (什么被称为符号模式?)

您有这样的器件吗?

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    我不确定我是否理解您的问题。 100Base-FX 需要采用4B5B 编码、以使传输速率达到125Mbps。

    如果绕过4B5B、则线速率不会为125Mbps。

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    我没有听到你的声音。 我假设您能够解决您的问题。 我将继续并关闭该线程。

    如果您需要进一步的支持、请打开一个新的主题。

    此致、

    Hung Nguyen