This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:SN65HVD1050DR 可以替代 TJA1049T?

Guru**** 2513775 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050, TCAN1042V-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838593/sn65hvd1050-sn65hvd1050dr-can-replace-tja1049t

器件型号:SN65HVD1050
主题中讨论的其他器件: TCAN1042V-Q1

尊敬的:

我们的客户使用 TJA1049T、我们发现 SN65HVD1050可能 会替代、但 我们看到 SN65HVD1050 不能支持待机模式和  高达1M 的数据速率。

还有其他建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    正确的是、SN65HVD1050实现了一个低功耗"静音"模式、而不是一个待机模式。  有关支持待机模式的引脚对引脚等效收发器、请参阅 TCAN1042V-Q1。  该器件支持与 TJA1049相同的功能、但支持更宽的 VCC 范围(10%容差而不是5%)。

    此致、
    最大