This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:OTG 功能

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829521/tusb1210-otg-function

器件型号:TUSB1210

尊敬的所有人

      客户希望 OTG 功能连接到 USB 鼠标、然后传输到 UART 信号、如下所示。 如何设置代码或无需任何编程即可实现 TUSB1210? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    TUSB1210只是一款收发器、此应用需要一个 ULPI 控制器来配置器件以运行。  LS 器件通常也不是 OTG。

    此致、

    JMMN