This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:关于无信号时的状态。

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232, TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837962/trs3122e-about-the-state-when-there-is-no-signal

器件型号:TRS3122E
主题中讨论的其他器件:MAX3232

你(们)好。

为了  实现小型化、我们的客户将 TRS3122E 从 MAX3232更改为 TRS3122E。

但是、对于同一连接、它们的行为不同。

当主 CPU 没有指令时、她想要从 CPU 写入闪存。

MAX3232 能够写入。

TR3122E 未写入。

但当  FORCEOFF 为低电平时、她可以编写它。

我认为这是由于待机期间的阻抗差异造成的。

你可以告诉我你的意见吗?

此致。

Kengo。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    您认为哪个阻抗会阻止 MCU 写入闪存、Din 或 Rout? 如果是 Rout    、根据数据表上的逻辑表8.4.2、在 FORCEOFF 条下降之前、RX 不会处于高阻态。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    感谢你的答复。

    客户告知闪存回写错误。

    然后,MAX3232是否始终是没有输入的 HiZ?  

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    一个区别是 MAX3232 RX 输出驱动高达1~1.6mA、而 TRS3122E RX 驱动2mA。 您知道闪光灯驱动能力吗? 您还知道闪存写入时、Rin 的状态是什么? 您可以做的实验是在闪存写入时在 Rout 上添加一些串行电阻器。 如果 您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao。

    感谢你的答复。

    DIN 怎么样?  

    MAX3232和 TRS3122E 之间是否存在差异?

    此致。

    Kengo。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    Din 的差异很小。 TRS3211E 的电流泄漏高达 5uA、MAX3232 1uA。 通常、它们不会给驾驶设备造成问题。

    此致、

    Hao