This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:未知 USB 器件(器件描述符请求失败)消息

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827862/tusb2046b-unknown-usb-device-device-descriptor-request-failed-message

器件型号:TUSB2046B

尊敬的团队:

我的客户在其系统上使用 TUSB2046B。

当他们使用 USB 电缆连接 PC 和 TUSB2046B 的上行端口时、系统将显示"Unknown USB Devuce"(未知 USB 设备(设备描述符请求失败)。

它还在设备管理器中显示了黄色禁令。

通道1:USB D+

通道2:USB D-

我们是否需要更新 TUSB2046B 的驱动程序或固件?

请提供建议。

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    不、TUSB2046B 中没有要更新的固件。  

    它们是否在 DP 上安装了1.5K 上拉电阻器?  DM 线路应与 DP 线路同时切换、它是否保持低电平?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    是的、它们在 DP 上已经有上拉电阻器。 现在有38块板、但有14块板有这个问题。

    您是否知道它们如何识别 TUSB2046是否正常工作?

    我将要求他们尝试 A-B-A 交换、以确保问题与芯片或电路板有关。

    谢谢你。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    今天、客户找到根本原因、当 USB 集线器发出集线器复位引脚时、集线器将正常连接、

    他们尝试将 RESET 引脚的上拉电阻从22欧姆更改为10k 欧姆、然后修复此症状。

    由于 TUSB2046B 参考设计为 RESET 引脚使用了22 Ω 上拉电阻、

    您是否对上拉电阻值有任何建议?

    谢谢你。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    仅当使用电路的 FET 部分时、才应使用22 Ω 电阻器上拉电阻器。  我建议使用一个15K 上拉/.1uF 电容器电路、并检查它是否符合数据表中显示的上电复位时序。

    此致、

    JMMN