This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:通道

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826218/tusb1064-sch

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件: TPS65988

您好、先生、

我的信号源是从笔记本电脑到 TUSB1064的 Type-C、输出端在监视器上没有 DP 信号。

您能帮您检查 sch 吗? 这是由 TPS65988进行的 GPIO 控制。

功能块

通道

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Driscoll

    框图显示 Synaptics 集线器支持4条 DP 信道、但原理图显示只有2条信道连接到 Synaptics 集线器输入、您是否仅支持2条信道或4条信道 DP?

    2. TX1p/n、RX1p/n、TX2p/n 和 RX2p/n 上是否有交流耦合电容? 交流耦合电容器的值是多少?

    SSRX0Bp/n 上的 CAP 值太大、我建议100nF 足够。

    4、对于 GPIO 控制、FLIP、CTL0和 CTL1上的电压是多少?

    5、AUXP/N 和 SBU1/2上的电压是多少?

    6. HPD 上的电压是多少?

    7.您是否有我可以查看的 CC 和 AUX 日志文件?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能回答 David 的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的帮助和检查提示。

    我们发现它可能是由 Synaptics Hub VMM5320问题引起的,并将检查其设置。

    此致、

    Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Driscoll

    感谢您的更新、我现在将关闭此主题。 您可以通过回复此主题帖或打开新主题帖来重新打开该主题帖。

    谢谢

    David