This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCAN921226H:与 DS92LV1021A 兼容

Guru**** 2818465 points

Other Parts Discussed in Thread: SCAN921226H, SN65LV1224B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829688/scan921226h-compatibility-with-ds92lv1021a

器件型号:SCAN921226H
主题中讨论的其他器件: SN65LV1224B

您好!

您能否帮助确认这两者是否兼容? 我已在数据表中阅读 ,DS92LV1021A 可与美国国家半导体的任何10位 BLVDS 解串器配合使用。

根据数据表、SCAN921226H 似乎以前是 National 器件。

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisha

    DS92LV1021A 的推荐替代产品是 SN65LV1224B。  这些器件可以进行混合和匹配、并可与您的设计配合使用。 SCAN921226H 也应正常工作。

    谢谢

    David