This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:有关 TI HDMI 转接驱动器/重定时器的问题

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829679/tdp158-questions-for-ti-hdmi-redriver-retimer

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件:SN65DP159

我们正在调查 HDMI 转接驱动器/重定时器、

您能否帮助回答以下有关 TDP158和 sn65dp159的问题?

  1. 由于 SN65DP159RSB 与 TDP158引脚兼容、我们能否在不更改其他电路的情况下将 TDP158替换为 SN65DP159RSB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian

    在 DP158和 DP159之间转换时,请遵循以下准则: 

    谢谢

    David