This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:关于 SN65DP159 MUX

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829153/sn65dp159-about-sn65dp159-mux

器件型号:SN65DP159

尊敬的支持团队:

  ?SN65DP159的多路复用器功能、启用此功能时是否需要注意 Δ t tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera

    请您详细说明这一要求吗? DP159是一种重定时器/转接驱动器解决方案、不包含多路复用器功能。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的意思是"9.3.4输入信道交换和极性工作"部分、其中提到了交换功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera

    第9.3.4节是进行 SWaP 函数描述的正确位置。 请按照表2了解 SWaP 实现。 两个关键要点是:

    SWAP/POL 为48引脚 RGZ 封装的引脚1。对于 RSB 版本、用户需要控制寄存器0x09h 位7以启用 SWaP。

    通道交换可在转接驱动器和重定时器模式下运行。

    谢谢

    David