This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:电源浪涌消息且与 MCU 通信无故障

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828848/tusb2046b-power-surge-message-and-no-fail-to-communicate-with-mcu

器件型号:TUSB2046B

您好!

我在 USB 集线器设计中使用了 TUSB2046B 芯片。 请参阅随附的原理图。 请注意 、我在 DM3和 DP3线路上添加了两个15k 电阻器、但在设计中缺失了这两个电阻器。

当我将上行端口连接到 PC 时、我收到电源浪涌错误消息。 连接到下行端口的光电鼠标和键盘等 USB 设备工作正常(可被 PC 识别、我可以使用它们来控制我的 PC)。 但是、通过 USB 集线器芯片进行通信的板载 MCU 无法进行通信。

您能否 检查原理图并帮助我找出问题所在?

谢谢、

Kamran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将进行审核并 尽快回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我发现了问题、电路现在工作了。

    问题出在 OVRCUR3和 OVRCUR4引脚。 它们是浮动的。 我直接将它们连接到3.3V。 这解决了与 MCU 的通信问题以及电源浪涌消息。

    谢谢你

    Kamran