This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9517 IBS 模型和下降时间问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828089/tca9517-tca9517-ibs-model-and-fall-time-questions

器件型号:TCA9517

我们在 Raiden 电路板上设计了 TCA9517DGKR。 SCLA 和 SDAA (A 侧)连接到1.8V IO、Intel Arria 10 FPGA 的50欧姆串联片上终端。

我从 TI 网站获得了 IBS 模型、以运行 SigXP 仿真。 但是、没有适用于 A 侧1.8V 电压的模型。 如果我使用 SXA_0p9或 SXA_3p3模型、结果是否合理? 如果不是、我应该怎么做?

2.在 NXP I2C 规范中、快速模式的最小输出下降时间由表9定义。 表10还定义了最小下降时间和最短上升时间。 我们的设计使用快速模式。

我们的测量结果表明、下降时间远小于规格。 1.8/5.5*20=6.55nsec。 我们的测量结果显示、TCA9517DGKR A 侧的下降时间大约为0.7 ns。 这通常会导致任何问题吗? 我们为什么需要满足 I2C 的最小下降时间规格?

现在、我的 SigXP 仿真也看不到上升时间的斜率。 上升和下降时间都很短。 我不确定这是不是由于接收器侧(TCA9517DGKR A 侧)没有正确的型号导致的? FPGA Arria 10使用50Ohm 片上电阻器以1.8V 电压驱动信号。

有关详细信息、另请参阅随附的.docx 文件。

感谢 you.e2e.ti.com/.../TCA9517-related-inquiry.docx

谢尔庄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我从 TI 网站获得了 IBS 模型来运行 SigXP 仿真。 但是、没有适用于 A 侧1.8V 电压的模型。 如果我使用 SXA_0p9或 SXA_3p3模型、结果是否合理? 如果不是、我应该怎么做?"

    0.9V 时的 VccA 与1.8V 时的 VccA 之间的主要差异是 VIL/VIH 电平。 VccB 控制两个通道到 NFET 的偏置。 我想、如果您在0.9V 电压下使用 VccA、您将不会看到任何巨大的差异。

    "不知怎么说、我们的测量结果表明、下降时间比规格短得多。 1.8/5.5*20=6.55nsec。 我们的测量结果显示、TCA9517DGKR A 侧的下降时间大约为0.7 ns。 这通常会导致任何问题吗?"

    除了潜在的串扰之外、我几乎从未见过快速下降时间的问题。 由于下降时间较短、您不应看到 I2C 从器件出现任何问题。

    "我们为什么需要满足 I2C 的最小下降时间规格?"

    我认为这是旧版 I2C 器件的一个问题、因为 SDA/SCL 线路的输入级具有施密特触发器、如果下降时间非常短、可能会变得不稳定。 我以前从未将这视为当今 I2C 从设备的问题。

    "现在、我的 SigXP 仿真也看不到上升时间的斜率。 上升和下降时间都很短。 我不确定这是不是由于接收器侧(TCA9517DGKR A 侧)没有正确的型号导致的? FPGA Arria 10使用50Ohm 片上电阻器以1.8V 电压驱动信号。"

    您是否能够移除50欧姆电阻器? 50欧姆电阻器可能会使电压升高、电压可能大于电压、因此器件可能无法识别低电平。 我需要看到您的波形是肯定的。

    "有关详细信息、另请参阅随附的.docx 文件。

    谢谢。(请访问该站点查看此文件)"

    编辑:我在查看文档时遇到问题、请给我一些时间来解决此问题、然后我才能查看。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    我在我的帖子中看到"TCA9517 Related inquire.DOCx"(除了"谢谢")。 我是否需要再次连接它?

    Sheri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sheri、

    不、我认为问题出在我的计算机上。 在打开我的任何文字文件时、它遇到了问题。 我每天大部分时间都在开会、直到稍后才能重新启动我的计算机。 我可以重新启动计算机后、几个小时后、我会再返回给您。

    很抱歉、您不方便、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    我附上了一个 pdf。 您可以打开它吗?

    谢谢你。

    Sherie2e.ti.com/.../TCA9517-related-inquiry.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sheri、

    我能够查看 PDF。 它看起来与原始问题类似、但包含了原理图。 原理图在我看来没问题、您可能希望在使能端包含一个外部上拉电阻器、因为内部上拉电阻器较弱、但出于仿真目的、这不应该成为问题。

    由于50欧姆电阻器位于1.8V 侧、因此在'0.9V VccA'情况下、体积应大于器件 A 侧允许的 VIL。

    如果您可以向我发送一张图片、说明您在这里看到的内容:"现在、我的 SigXP 仿真也看不到上升时间的斜率。 上升和下降时间都很短。 我不确定这是不是由于接收器侧(TCA9517DGKR A 侧)没有正确的型号导致的?" 我可以确认这是问题所在。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    请查找随附的包含仿真波形的 pdf、与测量结果进行比较。

    时钟速率应为381.5KHz。 但我使用10MHz 进行了仿真。 我之前使用381.5KHz 进行了仿真。 但是、由于我需要进行精细的采样才能看到实际的边沿、因此需要花费更长的时间。 我记得边沿在381.5KHz 时仍然非常快。 请告诉我是否应该以较低的频率进行仿真。

    我不确定为什么团队提供的测量结果显示1.5V 高电平、而不是1.8V。 我将对此进行检查。 如果测量结果为实值、则上升时间会更慢、如漏极开路 output.e2e.ti.com/.../PREF_5F00_TMP_5F00_CTRL_5F00_SCLA_5F00_S50-at-U49R-pin2.pdf

    谢谢你。

    谢尔庄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sheri、

    感谢您提供更多信息。 如果我们的器件生成这些上升时间(在仿真中)、仿真结果看起来不正确。 我们的器件无法将线路上拉为高电平、高电平由 SDA/SCL 线路上的外部上拉电阻器驱动、因此波形应类似于对电容器(寄生)充电的 RC。 您的真实波形显示了这一点、这对我来说是正确的。

    "但我使用10MHz 进行了仿真。 我之前使用381.5KHz 进行了仿真。 但是、由于我需要进行精细的采样才能看到实际的边沿、因此需要花费更长的时间。 我记得边沿在381.5KHz 时仍然非常快。 请告诉我是否应该以较低的频率进行仿真。"

    如果我们的器件驱动该边沿速率、仿真的上升时间太快、无法正确。 我们的器件不支持10MHz (最多只能脱离500kHz、但数据表规格为400kHz)。 在现实生活中、如果以10MHz 的频率运行、信号可能会在 B 侧锁存低电平(我猜是这样)。

    "如果测量结果为实值、则上升时间比开漏输出慢"

    这是正确的、由于 I2C 是一个开漏系统、并且我们的器件是一个开漏输出(NFET 驱动)、上升时间预计会更慢。 如果您的上拉电压为1.8V、则1.5V 看起来是错误的。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    我以381.5KHz 运行仿真、同时反向运行、让 TI 转换器驱动 SCL。 实际上、这是通过 TI 转换器将4个温度传感器的数据发送回 FPGA。FPGA 接收 器采用18_rtio_R50_LV 模型三态。 TI 转换器使用了 SXA_0p9模型。

    我现在确实在典型的快速波形中看到了缓慢上升时间。 在某种程度上、导通时典型波形中也存在高尖峰。 慢波形具有过高的尖峰(未绘制)。

    FPGA 是否需要向温度传感器发送数据? 在这种情况下、TI 转换器是接收器、它是我之前发送的波形、但频率非常高(10MHz)除外。

    我们是否需要满足 NXP I2C 规范给出的最小下降时间? 381.5KHz 下的仿真下降时间慢于测量值。

    我附加了另一个包含波形的 pdf。

    谢谢你。

    Sheri

    e2e.ti.com/.../PREF_5F00_TMP_5F00_CTRL_5F00_SCLA_5F00_S50-at-U49R-pin2_5F00_v1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我确实看到了典型快速波形中的缓慢上升时间。 在某种程度上、导通时典型波形中也存在高尖峰。 慢波形具有过高的尖峰(未绘制)。"

    您参考的第7页"sim 3"是否正确? 该仿真似乎显示了由于快速上升/下降沿和电感器而引起的某种电感反冲事件。 可能存在串扰与 寄生电感混合?

    " FPGA 是否需要向温度传感器发送数据? 在这种情况下、TI 转换器是接收器、它是我之前发送的波形、但频率非常高(10MHz)除外。"

    从技术上讲、传感器需要您发送 I2C 从地址、以便为您提供温度信息、因此 FPGA 需要驱动总线。 请记住、您的频率限制为400kHz、当 FPGA 驱动总线时、通信应处于漏极开路状态。

    "我们是否需要满足 NXP I2C 规范规定的最短下降时间? 381.5KHz 下的仿真下降时间比测量值慢。"

    这取决于您是否希望/需要符合 I2C 标准。 大多数情况下(使用我们的器件)、如果您不需要符合 I2C 标准、则无需满足下降时间要求。 下降时间看起来有点慢、也许您的模型中的寄生电阻/电容可能会考虑更坏的情况并增加下降时间。

    请记住、由于现实生活寄生效应 或建模软件中的限制、仿真和真实生活结果并不总是100%匹配。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    是的、当 I2C 转换器打开以驱动线路时、第7页"sim 3"显示了高电压尖峰。  

    我同意 FPGA 还需要向从器件发送地址。 我恢复381KHz 的仿真。 由于我使用的是 FPGA 的1.8V IO 模型、上升沿和下降沿仍然很快。 不确定 FPGA 如何在驱动线路时控制三态。

     由于 TCA9517DGKR 没有1.8V 模型、因此我使用的是0.9V 模型。 我了解该器件只需打开即可连接到 GND 以驱动线路。 但是、0.9V 模型是否可能导致任何差异?

    谢谢你。 周末愉快!

    Sheri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sheri、

    "我使用的是0.9V 模型。 我了解该器件只需打开即可连接到 GND 以驱动线路。 但是、0.9V 模型是否可能导致任何差异?"

    我能想到的唯一的另一个区别是当你使用0.9V 而不是1.8V 时 Vila 会发生变化。 实际上、0.9V 的 Vila 现在是0.27V、而1.8V 的 Vila 则是0.54V。 主要差异可能只是传播延迟略有不同。 我们的器件不会驱动高电平信号、而是仅驱动低电平。

    -Bobby