This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:Tj 的绝对最大额定值

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837943/hd3ss460-absolute-maximum-rating-for-tj

器件型号:HD3SS460

大家好、

您能告诉我 Tj 的绝对最大额定值吗?
它与 Tstg (-65~150C)是否相同?



此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TJ = TA +θJA * PD=85+51.6*3.6*0.0009=85+0.17=85.17

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的回复、但您提到的值不是" Tj 的绝对最大额定值"。
    我认为它是工作结温。

    我想知道可能会损坏器件的结温。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的数据是 Tj 的最大额定值、它是 从最高结温到 gurantee 性能的值。

    我不确定是否存在 Tj 的绝对最大额定值、150C 是绝对最大存储温度、而不是工作温度。