This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:引脚定义的顺序不匹配

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838428/tdp142-mismatched-order-of-pin-define

器件型号:TDP142

尊敬的团队:

我的客户将 TDP142用于笔记本 eDP 应用。  

但他们不知道 TDP142的引脚定义与连接器不匹配。 因此、他们需要修改布局以进行修复。

他们想知道 TDP142为连接器定义不匹配引脚的原因是什么。

请帮我们解释一下。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    这就是 TDP142的设计方式、遗憾的是、它确实要求客户纠正布局中的反极性。

    谢谢

    David