This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:代码补丁确认

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828865/tps65988-code-patch-confirmation

器件型号:TPS65988

您好!

关于此 应用报告第3部分、请帮助确认:

"提供代码补丁以替换应用程序 ROM 中的功能"是否指固件更新?
那么、固件更新可以通过 I2C 加载到它吗?

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    是的、该特定短语指的是固件更新。 第二个问题是固件更新是否可以通过 I2C 上传。

    是的、它们可以通过补丁包通过 I2C 上传(用于应用手册)、但可以注意固件更新可以通过 I2C 单独发送、而无需通过 GUI 与应用配置捆绑。

    希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Adam! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我是否可以确认这是您提到的 GUI?  
    http://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的。 没问题、很乐意提供帮助!