This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:咨询 TUSB8044 NRND 问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, TUSB8041, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829381/tusb8044-inquire-tusb8044-nrnd-question

器件型号:TUSB8044
主题中讨论的其他器件: TUSB8041

您好、先生、

请将我的问题描述为以下内容、并与我们分享您的意见:

TUSB8044何时成为 NRND 器件?

2.最初客户使用 TUSB8041、但需要支持 USB3.0 gen1、那么我们是否可以将引脚更改为 TUSB8044A?

TUSB8044和 TUSB8044A 有何不同?

4.终端客户反馈 TUSB8044可能存在兼容问题、这是成为 NRND 器件的原因吗?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edward

    自 TUSB8044以来、USB-IF 对规格进行了几次微小的更改、为了更好地与这些更改保持一致、我们设计了 TUSB8044A。

    请参阅此应用手册、了解如何从 TUSB8041转换到 TUSB8044A:  

    谢谢

    David